よくある質問
このマイクロサイトは、一貫性のあるデザインでオムロン ヘルスケアのウェブサイトを構築するための助けとなります。ガイダンスやビルディングブロックに関してまとめられており、各セクションでそれらが説明されています。
UI要素は、Figmaからダウンロードできます。このサイトでUIキットを検索し、必要なカテゴリーをクリックしてください。Figmaのリンクに移動します。
ページテンプレートは、用途別に分類されています。必要なテンプレートをクリックするとFigmaのリンクが表示され確認することができます。
ページテンプレートは、figmaファイルの閲覧権限の付与後、ご自身で該当テンプレートを「複製」することで、テンプレート内にあるブロックや要素を使用したり、削除したりすることができます。
UIキットやページテンプレートには、インターフェイス要素の使い方のルールも記述されています。また、UIガイドより詳細なガイダンスを確認することもできます。
オフィシャルセクションで説明しているように、ブランドポータルからブランドアセットを検索しダウンロードすることができます。
新しいウェブサイトは最終承認が必要です。デザインファイル、リンク、またはステージングサイトを brand-ohq@omron.com に提出しレビューを受けてください。すべての手順は、「オフィシャルセクションに記載されています。